请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688690/tpa3116d2-tpa3116-power-ratings
器件型号:TPA3116D2/product/TPA3116D2上找到
瓦特(W)额定值是 RMS 还是其他值?
我问的原因是输出电源线刚刚显示"输出功率(W) 50"
- 这是"W" RMS 吗? 如果它是 RMS、那么为什么 PBTL 线路的状态为"W (max) 100"?
- TPA3116中包含4安培、2个 BTL 或立体声输出、1个 TPA3116是2x50封装吗?