This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116额定功率

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688690/tpa3116d2-tpa3116-power-ratings

器件型号:TPA3116D2

/product/TPA3116D2上找到

瓦特(W)额定值是 RMS 还是其他值?

我问的原因是输出电源线刚刚显示"输出功率(W) 50"

  1. 这是"W" RMS 吗? 如果它是 RMS、那么为什么 PBTL 线路的状态为"W (max) 100"?
  2. TPA3116中包含4安培、2个 BTL 或立体声输出、1个 TPA3116是2x50封装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经回答了#2。 只需要澄清一下第一个问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    您还应阅读 TPA3116D2的数据表。 在第6.6节中、指定的输出功率为1kHz 正弦。 因此、输出功率规格是 RMS。 50W 的输出功率对于立体声配置中的4R 负载有效。 TPA3116D2可为4R 提供2 x 50W 的功率。 TPA3116D2还可以为2R 单声道提供100W 的功率、如数据表的第7.4.1节(图36)所示。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我将研究这个问题、稍后会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    我同意 Kai 的解释。 在 PBTL 模式下、可在不触发 OC 故障的情况下驱动电阻较低的扬声器、因为输出电流在两个通道上被分成两个。 请在第7.4.1节中找到更多详细说明和信息。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对2x50 BTL 和1x100 PBTL 的解释是合理的。 令人困惑的是、数据表使用"max"。 这应该是指"max RMS"、这是一种有点奇怪的说法。

    数据表应仅显示"所有规定的功率均为 RMS"、"PBTL 模式为100W 至2 Ω(最小值)"、"BTL 模式(立体声)为2x50W 至4 Ω(最小值)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢你的答复。 我同意您的看法   、即此描述有点令人困惑、如果可能、我们将在稍后修改数据表。 再次感谢!

    此致、

    郑少文