This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:开路负载检测测试

Guru**** 2419270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698553/tlv320dac3100-test-for-detection-of-open-loads

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、

有 应用手册"TLV320DAC3100开路负载检测测试"。
您能告诉我  所需220uF 电容器的规格(额定电压、允许的纹波电流等)吗?  


http://www.ti.com/lit/an/slaa540b/slaa540b.pdf

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    您应该选择电压速率高于 SPKVDD 的电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。
    关于电容器的"允许纹波电流"、我认为 如果 应用2.5W@4 Ω 、则需要大约0.8A 的电流。
    --------------------------------------
    I^2 = P / RL = 2.5 / 4 = 0.625
    I = 0.79 (A)
    --------------------------------------
    我的理解是否正确?
    如果答案是肯定的、我的客户认为由于其应用的尺寸限制、很难使用满足要求的电容器。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    这可能是通过电容器的电流的一个很好的理由。 虽然您共享的应用手册(www.ti.com/.../slaa540b.pdf) 也对音频音量级别有一些考虑、但这是否已考虑在内?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢你的答复。
    我会将以下内容告知客户、作为考虑因素。
    >虽然您共享的应用手册(www.ti.com/.../slaa540b.pdf) 也对音频音量级别有一些考虑,但是否考虑了这一点?

    此致、
    雅丽塔/日本地区