This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:关于 D 类放大器

Guru**** 2537960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698861/tpa2011d1-about-d-class-amplifier

器件型号:TPA2011D1

您好;

我设计了一个新电路板。
我在音频电路中使用了"TPA2011D1YFF"、音频输入为单端
在单端、启动失衡会随差分输出发生。
当启动失衡时、会出现噼啪噪声。

启动时是否有针对失衡的对策?

此致、

-Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    是否在器件开启或关断模式激活时出现噼啪噪声?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jos é

    打开电源时发出噼啪噪声。

    在 EN (ENABLE)之前为5V 电源供电。
    当 EN (ENABLE)被设定为 H 电平时、输出没有变化。
    在操作 H 桥时、会出现输出不一致的情况。
    之后、输出正常声音。

    此致、

    -Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您是否在打开器件之前发送输入信号? 如果是这样、在发送输入信号之前、有必要等待器件完全导通。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose

    信号在打开电源后被输入。

    当使能设置为 H 电平时、始终会发生该情况。
    这被视为器件的特性。

    我通过调整输入侧来避免这种情况。

    此致、

    -Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    该器件的启动时间为4ms、因此您应该在发送输入信号之前等待该时间。
    由于输入电容器的放电时间不同、在单端配置中会出现噼啪噪声。 如果输入电容值较低、则可以降低噼啪噪声、也许您可以尝试0.1uF。 此外、输入信号的发送应在开始时具有最低音量、之后可以增加音量。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose

    感谢您的建议。

    通过减小输入电容器来降低噼啪噪声。
    选择的输入电容为0.01uF。
    消除噼啪噪声是不可能的、但可以降低噪声。

    此致、

    -Satoshi