This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:下载并同时安装 PP2和 PP3、它们均不包含 TSA5760、

Guru**** 2416290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701282/tas5760xxevm-download-and-installed-both-pp2-and-pp3-none-of-them-contains-tsa5760

器件型号:TAS5760XXEVM

尊敬的先生:

首先、我安装了 PP2 PurePath_Console2_2.1_r35934、

它会运行、我选择 该插件  

PLUGIN_TAS5754M-56MDCAEVM_v2.1_rev35934

器件通过 USB 连接并通电。  它仍然会抱怨未找到设备连接、屏幕也显示 slou371a.pdf 菜单完全不同

我还安装 PP3  ppc3_platform_winInstaller

显示的初始屏幕(登录后)没有 EVM5766M 应用程序  如 slou371a.pdf 菜单中所述。  它仅显示 I2C 主设备。

我是否缺少一些驱动程序?

我下载的软件来自此链接

www.ti.com/.../autopagepreview.tsp

我需要进行设置、以便将 I2S TAS 芯片用于我们的开发之一。  

请帮助。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您需要安装 PurePath Console 1。

    Andy