请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5760XXEVM 尊敬的先生:
首先、我安装了 PP2 PurePath_Console2_2.1_r35934、
它会运行、我选择 该插件
PLUGIN_TAS5754M-56MDCAEVM_v2.1_rev35934
器件通过 USB 连接并通电。 它仍然会抱怨未找到设备连接、屏幕也显示 slou371a.pdf 菜单完全不同
我还安装 PP3 ppc3_platform_winInstaller
显示的初始屏幕(登录后)没有 EVM5766M 应用程序 如 slou371a.pdf 菜单中所述。 它仅显示 I2C 主设备。
我是否缺少一些驱动程序?
我下载的软件来自此链接
www.ti.com/.../autopagepreview.tsp
我需要进行设置、以便将 I2S TAS 芯片用于我们的开发之一。
请帮助。
非常感谢!