This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:同时使用输入和输出:是否需要 MCLK?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700718/dix4192-q1-input-and-output-used-simultaneously-mclk-needed

器件型号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他器件:DIX4192

大家好、我有几个简短的问题:

1.问题:

在应用中、具有输入 A (音频串行端口 A - SDINA)和输出(DIT - AESOUT)的 DIX4192同时使用。 输入用于从机模式。

数据表显示、在从模式下、输入端口不需要主时钟。 但对于输出、它表示需要主时钟。 这对我来说似乎是矛盾的。

问题:

在从模式下输入 A 和 AESOUT 被同时使用时、是否需要主时钟?

2.问题:

在同一应用中、GPO 将用于通过 LED 指示活动。 数据表中未说明 GPO 可以提供的电流大小。 或者、它是否提供在 I_IL (低电平输入电流)测试条件下规定的 I_O = 4mA? 不过、这对我来说是没有意义的、因为这是一个输入参数。

2.1.问题:

是否可以使用 GPO 驱动低电流(2mA) LED?是否需要 LED 驱动器?

2.2.问题:

此外、为什么 DIT 中断标志低电平有效、DIR 非音频数据标志高电平有效 这对我来说似乎也是矛盾的、因为以相同的方式使用这两种 LED 需要2种不同的设置。

非常感谢您的支持、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨  

    1. 是的 ,DIT 始终需要主时钟。  如数据表所示、DIT 输出帧速率源自主时钟。  DIR 不需要这一点、因为另一端的 DIT 提供输出帧速率。  如果在从机模式下使用、I2S 无需 MCLK、因为时钟都来自外部源、 在该器件上生成 DIT、因此需要主时钟。  我看不到矛盾。  

    不建议这样使用 GPIO、 考虑到 VOH 为0.8*VIO = 2.64V 、VOL = 0.2*VIO = 0.66V、 从技术上讲、可以使用一个昏暗且输出低的 LED。  最好使用晶体管或开关来实现这一点。

    您可以使用 N 型或 P 型器件、具体取决于器件是高电平有效还是低电平有效。   

    此致、

    -Steve Wilson