This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1尝试传递音频

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699982/tas6424-q1-tas6424-q1-trying-to-pass-audio

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

TAS6424仍然为我提供了音频传递方面的问题:

此时、每当我将负载连接到一个或所有通道时、故障 LED 都会亮起。  寄存器 x10声明检测到过流。

寄存器显示设置是针对扬声器输出。

我在一个通道上尝试了33欧姆电阻器、每次相应通道快速显示检测到过流时、都尝试在另一个通道上使用该电阻器。

那么、问题可能出在哪呢?

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaye、

    这在 EVM 上吗? 您是否修改了电路板?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是脱机并解决的。  Jaye 使用的是电流非常低的电感器、它会饱和、导致触发过流保护。  如果电感器深度饱和、放大器将直接从输出端到接地端看到滤波电容器。  充电电流可能非常大、并将触发过流保护。  

    使用具有较高饱和电流的适当电感器来解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Gregg 所述、我有一个低电流电感器、不是根据选择、数据表非常不正确、声称7A pk、2A rms、而实际上它小于200mA、PK 小于1A。 如果您有最受欢迎的电感器源、您可以信任它们、然后在开发过程中坚持使用它们。 我应该有的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jaye、

    请选择建议答案上的绿色按钮以关闭该主题。

    此致、

    -Adam