请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424
TAS6424仍然为我提供了音频传递方面的问题:
此时、每当我将负载连接到一个或所有通道时、故障 LED 都会亮起。 寄存器 x10声明检测到过流。
寄存器显示设置是针对扬声器输出。
我在一个通道上尝试了33欧姆电阻器、每次相应通道快速显示检测到过流时、都尝试在另一个通道上使用该电阻器。
那么、问题可能出在哪呢?
Jaye