This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:注意:TAS6424-Q1数字音频放大器上的问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688205/tas6424-q1-noted-tas6424-q1-issues-on-digital-audio-amplifiers

器件型号:TAS6424-Q1

请 帮助我查看以下问题。 感谢所有花时间回复我的论坛的工程师。 如果您能提供建议和意见,我将不胜感激。

Semisky 必须使用 AP 测试,因为我们的性能指数测试不符合标准。  我们只有普通仪器、但没有带滤波器的 AP、因此我们的研发和生产线测试中存在错误。TI 建议我们可以增加外部滤波器来测试机器。请提供参数以确保我们的索引是统一的、

 

EMC 的 CE 测试失败。我们已经对电源进行了整流,负载电阻-电容的参数仍然不正常。CE 只能在完全移除6624电源后通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lizelle、

    您是否遵循了数据表第12节(4层 PCB、70µm μ m 铜、实心接地层等)中给出的所有指南? 在 EVM 板等电源输入端是否有相同的 π 型滤波器(330µF μ F、4.7µH μ F、4.7µF μ F、82nF、220pF)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai:

         感谢您的盛情款待。我已经遵循了数据表第12节(8层 PCB)中提供的所有指导。您能给我一些关于问题1的建议吗?

         Semisky 必须使用 AP 测试,因为我们的性能指数测试不符合标准。  我们有普通仪器、但没有带滤波器的 AP、因此我们的研发和中存在错误          生产线测试。TI 建议我们可以增加测试机器的外部滤波器。请提供参数以确保我们的索引是统一的、请。

         将等待您的回复。请务必小心。祝您愉快!

    祝你一切顺利、

    蜥蜴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lizelle、

    请允许我更清楚地了解您的问题。 您希望在测试设备之前添加外部滤波器、因此您询问如何设置?

    您能告诉我您的电子邮件地址吗、我们可以离线通话或通过电话进行讨论。 这会更容易。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    我们有一个外部滤波器、我们的主要问题是标准文档:我们还没有标准文档。 Semisky 用于从 TI 获取参数、但无法构成基础。 您能否提供原理图等书面文档作为我们的生产和开发基础?

    尊敬的迪伦,欢迎您的反馈。 请随时直接在 songliping@semisky.com 上向我发送电子邮件。请务必小心谨慎。

    祝你一切顺利、
    Lizelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将此讨论移至脱机状态、因此我将关闭此在线程。