请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700458/tpa3156d2-tpa3156d2
器件型号:TPA3156D2TPA3156D2的额定工作电压低于26V。 但我们希望在28V 时使用。 因为24V 电池的充电电压为28V。
充电电压设计为不超过30V。
还可以吗?
2. TPA3156D2EVM 的附加散热器可以连续运行(30分钟或更长时间) 2*70W。 
由于不正常、输出功率是多少?