This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:TPA3156D2

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2, TPA3156D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700458/tpa3156d2-tpa3156d2

器件型号:TPA3156D2

TPA3156D2的额定工作电压低于26V。 但我们希望在28V 时使用。 因为24V 电池的充电电压为28V。

 充电电压设计为不超过30V。

还可以吗?

2. TPA3156D2EVM 的附加散热器可以连续运行(30分钟或更长时间) 2*70W。
由于不正常、输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hikosaka-San、您好!
    建议的 PVCC/AVCC 工作范围为4.5~26V、请确保器件在该范围内正常工作。 30V 是绝对最大电压、该器件可在该瞬态电压电平下工作而不会造成损坏。 但是、如果器件长时间使用电压、则可能存在可靠性问题。 EVM 设计中的散热器可支持2*70W 连续输出功率几分钟。 您可以使用更强大的散热器来维持更长的时间。
    此致、
    郑少文