This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M 的 PPC 3冻结

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687701/tas5766m-ppc-3-freeze-for-tas5766m

器件型号:TAS5766M

尊敬的 Sirs:

我的客户使用 TAS5766MEVM。

然后、他们启动 PPC 3并检查操作。
接下来、系统校准后、点击调优屏幕将会在显示"Updating Components"时冻结。
因此、我还确认了相同的结果。

您对此情况是否有任何信息?
如果我有的话、请告诉我如何避免。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    您能给我们显示一张屏幕截图吗?  

    如果您的客户正在使用 Win 10 PC、我建议他们在 Win 7 PC 中重试。

    此外、 您的客户是否还拥有学习板应用程序? 他们是否在该应用程序中看到了相同的问题?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy–San、您好!

    感谢你的答复。

    这个问题已经解决。
    原因是未安装 MCR。
    以前、在使用 PPC 1.16时、此 MCR 安装程序的 exe 文件在更新时位于更新文件夹中。
    它是独立安装的、没有问题。
    但是、对于 PPC 3、安装似乎是在 PPC 3上启动的、似乎网络上存在错误、并且未安装 MCR。
    因此、SmartAMP 以外的器件的 GUI 运行正常、但诸如 TAS 5766M 等 SmartAMP 器件在显示 UpdateComponents 时似乎冻结。
    我实际上安装了之前获取的 MCR、但更新完成了、没有任何问题。
    冻结也不会发生。
    您不知道原因吗?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki、

    安装 PPC3时,必须从互联网上下载 MCR,因为它非常大。 我认为这很可能被您的客户网络阻止。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy–San、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我将向客户解释。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    在安装 ppc3平台时、MCR 路径不会添加为"C:\Program Files (x86)\MATLAB Compiler Runtime\v76\RUNTIME\win32"、因此请检查它。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San、

    感谢您的信息。
    我将向我的客户告知此附加信息。

    此致、
    哈塞伯