This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:配置应用问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699809/tas2505-config-application-questions

器件型号:TAS2505

大家好 、

 此处需要您的帮助来确认 TAS2505的应用问题。

  我的客户计划将模拟 音频源左右通道连接到 TAS2523和 AINL 和 AINR。 将扬声器连接到 SPKM 和 SPKP。  

        1. 我是否必须通过 I2C 配置 TAS2505?  

       2.能否使用电阻器(如 TPA2012)配置 TAS2505?

     3.如果我不配置 TAS2505、它的模拟路径是否仍能使用默认参数、例如 GAIN...?

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    即使只需要模拟输入、也必须通过 I2C 或 SPI 配置器件。
    器件的默认配置不会将任何信号路由到输出中。
    此外、TAS2505的模拟路径也不能使用电阻器进行配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器