请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 大家好 、
此处需要您的帮助来确认 TAS2505的应用问题。
我的客户计划将模拟 音频源左右通道连接到 TAS2523和 AINL 和 AINR。 将扬声器连接到 SPKM 和 SPKP。
1. 我是否必须通过 I2C 配置 TAS2505?
2.能否使用电阻器(如 TPA2012)配置 TAS2505?
3.如果我不配置 TAS2505、它的模拟路径是否仍能使用默认参数、例如 GAIN...?
此致、
艾伯特·李。