请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3100D2 主题中讨论的其他器件: TPA3136D2
尊敬的先生:
TPA3100D2规范规定、可在12V 电源供电、负载为8 Ω 的条件下以10W/通道的速率运行。
我想知道12V 电源下的 TPA31002D2是否 支持以下平板电脑所示的这些条件?
您是否对 我的客户要求 (或其他 AB 类器件)有任何建议? 如果 TPA3100D2无法支持这些条件。