This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:能否使用该器件通过12V 电源驱动10至16 Ω 负载?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687412/tpa3100d2-can-i-use-this-device-to-drive-10-to-16-ohm-load-from-a-12-v-supply

器件型号:TPA3100D2
主题中讨论的其他器件: TPA3136D2

尊敬的先生:

TPA3100D2规范规定、可在12V 电源供电、负载为8 Ω 的条件下以10W/通道的速率运行。

我想知道12V 电源下的 TPA31002D2是否 支持以下平板电脑所示的这些条件?

 您是否对 我的客户要求 (或其他 AB 类器件)有任何建议? 如果 TPA3100D2无法支持这些条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    电阻较大的扬声器(例如10欧姆或16欧姆)基本上不应有任何问题。 但您需要知道、在给定特殊 PVCC 电压的情况 下、最大输出功率随着负载电阻的增大而降低。 我注意 到扬声器的拉电流很低、请限制输入信号 振幅以确保扬声器不会损坏。  

    对于此应用、您可以查看 TPA3136D2、它在低输出功率市场中非常流行。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

            感谢您的回复。 我可以在 TPA31002D2数据表中找到4 Ω 和8 Ω 扬声器的输出功率和 L/C 滤波器、但正如您所知、我需要驱动10 Ω 和16 Ω 扬声器、请帮助完成下表、

            我将限制输入振幅、以防止过功率损坏扬声器。  

    PVCC (V) 12. 12. 12. 12.
    扬声器(欧姆) 4. 8. 10. 16.
    输出功率(W) 15. 10.
    L (uH)/C (UF)滤波器 15/22. 33/1.

    此致、

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、
    我无法完全理解表中的"输出功率"是指1% THD 还是10%。 对于1% THD 和12V PVCC、8Ohm 负载下的输出功率约为7.5W、4Ohm 负载下的输出功率约为15W。 对于10% THD 和12V PVCC、8Ohm 负载下的输出功率约为9W、4Ohm 负载下的输出功率约为17.5W。 您可以在数据表的图11和图12中找到此信息。 我们没有10欧姆和16欧姆负载的验证数据、因为它们不是典型应用。 根据我们的经验、1% THD/16Ohm/12V PVCC 的输出功率约为3.8W、10% THD/16Ohm/12V PVCC 的输出功率约为4.5W。
    有关 LC 滤波器、请参阅以下文档和设计工具:
    www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    www.ti.com/.../slac729
    此致、
    郑少文