This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1尝试传递音频

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697780/tas6424-q1-tas6424-q1-trying-to-pass-audio

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

尝试通过 TAS6424传递音频。 似乎处于间断模式。 因此、需要对我的原型板进行一点澄清。

首先,查找不存在的 PWM: 如果 SDIN 上显示的音频数据不存在,且该信号始终= 0,但存在时钟和 LRCK (48K),我可以期待 PWM?

第二,仍在寻找 PWM, 如果扬声器输出未端接,没有连接负载,我是否可以期待 PWM?

我已经尝试了481KHz 和其他 PWM 速率、但没有 PWM 的结果完全相同。

断续模式与我在论坛中找到的单个示例不匹配。 我的电压上升约1伏 ,TR ~ 1ms, 保持低电压几毫秒,然后变为低电平,TF ~ 5ms ,每隔1秒重复一次。

与如何实现 TAS6424的示例进行了引脚对引脚比较、一切看起来都很好。  施加14V Pvdd 和3.3V VDD。  可以使用 TI MCP2221 USBi 进行通信。 无明显警告等

当然,这是非常紧迫的,我希望你能提供任何帮助。

那么、他们是另一个相关问题:我今天刚刚收到的 TAS6424 EVM 板的 PurePath 访问权限、是为了努力找到 EVM 与我的问题相比的工作原理。  我可以快速访问(今天提交的请求)吗?

谢谢你。

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    您肯定需要在器件上施加负载、PWM 才能工作。  您会看到器件运行负载诊断。  它将每秒重复一次负载诊断、直到负载诊断通过。  由于您没有负载、因此出现诊断故障、器件将不会切换。

    我将了解如何访问 PurePath 控制台和 TAS6424-Q1插件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的软件访问权限已授予。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    我现在加载了 PurePath 并尝试启动音频播放器。  说明中说、音频播放器将显示在 PP3窗口的顶部 、但在窗口中的任何位置都不存在。  在下载 pf PurePath 期间    ,加载了一个引用“音频设备驱动程序”的文件 ("C:\Program Files\Texas Instruments\USB Audio Device Driver\W7W8_x64\ti_tusbaudioCpl.exe" )。 当我尝试在使用 TAS6424打开 PP3的情况下运行此器件驱动程序文件时、相应的音频驱动程序窗口会显示"NO device connected (未连接任何器件)"。

    如何将音频播放器连接到 EVM?   

    状态:  所有通道均连接电阻器负载[10 Ω]、连接 USB 电缆并与 EVM I2C 通信、 记录正确、存在 I2S 时钟、不存在音频数据、不存在 PWM。  

    感谢您对 PurePath 访问的及时响应。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    在 Windows 操作系统中、您需要将播放机更改为 USB 音频、而不是默认的笔记本电脑/PC 音频卡。

    为了更好地指导您完成整个过程、请告诉我您的联系电话、然后我可以给您打电话。

    图安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    已检查 USB 音频并已定义为计算机的输出。  仍然存在相同的问题"未检测到设备"。  

    电话:949 588-9997、咨询第 Jaye 页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregg & Tuan、

    I.T.帮助了我、现在我有了音频。 已连接、如屏幕截图所示、但涉及其他一些计算机设置。

    状态;现在已将音频流加载到 TAS6424、TAS6424的一些音频输出、但可能有些设置不正确、因为结果是真正的音频/噪声损坏。 但即使是噪声也很好。 可能会问另一个有关此“噪音”的问题。 除非我能解决它。 无论如何,我会发表一些结论。

    谢谢你。
    Jaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、
    音频流中断可能是由于 I2S 格式流式... 但是。
    EVM 设计为以@ 44.1/48kHz 的频率运行 I2S 模式。 由于 USB 音频声明为44.1/48kHz、Windows 编解码器应该在默认情况下输出此值。 同样、默认情况下、TAS6424也设置为 I2S @ 48kHz。
    话虽如此、我假设您正在从 Windows OS 流式传输音频、并使用 Windows 多媒体播放器。
    如果您使用任何不同的内容、请检查 I2S 格式。
    请发送设置方框图、也许我还能想到其他一些东西。

    图安最好的酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS6424的项目状态;

    嗯、昨天当我打开 EVM 时、它以48kHz 的频率运行、我在示波器上观察、而不是 我在周一和周二的44.1kHz。  所有努力都不能从48kHz 发生变化。  因此、我继续说、至少是因为它通过了音频。

    下一步是将构成 EVM 的 I2S 时钟修补到我的原型目标。 这一切进展顺利、所有 I2S 信号看起来都很好。  在目标上使用 TI MCP2221 USBi 接口我模仿发送到 EVM TAS6424的所有命令、下载了所有目标板寄存 器并将它们与 PurePath PPC 寄存器进行了比较、显示了100%匹配。

    那么我的运气可能已经用完了。  即使目标板 TAS6424显示良好的寄存器等  我发现内部高电压部分已死。  在高电压部分没有5V 基准电压或任何其他电压、甚至不消耗任何额外电流。  我的目标板中的三个 TAS6424器件都是如此。  现在我知道基本设计应该起作用、因为我的编程器有另一个板、内部电压是可以的。

    下一步、将 TAS6424替换为新器件、看看这会给我留下什么。

    是否留下最后一个希望/问题:  TAS6424是否具有会导致缺失基准电压的休眠模式?  对于此测试、PVDD 和 Vbat 为14V。

    无论如何,我认为本案已结案。   当一切正常工作时、我将发表最后一篇文章、简要总结在此过程中发现的内容。

    谢谢你

    Jaye

    P.S  感谢 Gregg 和 Tuan 提供的及时优质支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaye、

    当被拉至低电平时、/STANDBY 引脚将关闭内部稳压器。  它基本上会关闭器件的放大器部分。  当 VDD 引脚上存在3.3VDC 时、数字内核可正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS6424显示为"意外"、但...

    实际上、我选择测试 TAS6424的特定原型板在测试期间的一段时间内出现 MCU 故障(在开始时已验证为高电平)、从而将待机引脚拉低。  

    结果是 TAS6424内部5V 稳压器关闭。这导致我在对看似"意外"的 TAS6424进行故障排除时感到很迷惑。 我的第一个"线索"是 在初始上电时没有警告 LED。

    切断一条迹线以断开已失效的 MCU、TAS 变为活动状态。

    谢谢你。

    Jaye