主题中讨论的其他器件:TAS6424、
尝试通过 TAS6424传递音频。 似乎处于间断模式。 因此、需要对我的原型板进行一点澄清。
首先,查找不存在的 PWM: 如果 SDIN 上显示的音频数据不存在,且该信号始终= 0,但存在时钟和 LRCK (48K),我可以期待 PWM?
第二,仍在寻找 PWM, 如果扬声器输出未端接,没有连接负载,我是否可以期待 PWM?
我已经尝试了481KHz 和其他 PWM 速率、但没有 PWM 的结果完全相同。
断续模式与我在论坛中找到的单个示例不匹配。 我的电压上升约1伏 ,TR ~ 1ms, 保持低电压几毫秒,然后变为低电平,TF ~ 5ms ,每隔1秒重复一次。
与如何实现 TAS6424的示例进行了引脚对引脚比较、一切看起来都很好。 施加14V Pvdd 和3.3V VDD。 可以使用 TI MCP2221 USBi 进行通信。 无明显警告等
当然,这是非常紧迫的,我希望你能提供任何帮助。
那么、他们是另一个相关问题:我今天刚刚收到的 TAS6424 EVM 板的 PurePath 访问权限、是为了努力找到 EVM 与我的问题相比的工作原理。 我可以快速访问(今天提交的请求)吗?
谢谢你。
Jaye