请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5751M-TAS5733L-SW 主题中讨论的其他器件:TAS5733、 PCM2706、 TAS5713、 TAS5751M、 TAS5733L
在 TAS5733和 TAS5751的数据表的第1页上、器件声称支持3线 I2S (无需 MCLK)、但是数据表中似乎没有其他词语。
这是否与 TAS5713上的相关博文类似:3线 I2S 仅在 SCLK = MCLK 速率大于2.1MHz 的情况下才可行、因此 FS=44.1/48kHz 16位是不可行的、因此来自 PCM2706等 USB 编解码器的输入是不可行的?