This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M-TAS5733L-SW:3线 I2S 支持?

Guru**** 1865620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, TAS5713, TAS5751M, TAS5733L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698834/tas5751m-tas5733l-sw-3-wire-i2s-support

器件型号:TAS5751M-TAS5733L-SW
主题中讨论的其他器件:TAS5733PCM2706TAS5713TAS5751MTAS5733L

在 TAS5733和 TAS5751的数据表的第1页上、器件声称支持3线 I2S (无需 MCLK)、但是数据表中似乎没有其他词语。

这是否与 TAS5713上的相关博文类似:3线 I2S 仅在 SCLK = MCLK 速率大于2.1MHz 的情况下才可行、因此 FS=44.1/48kHz 16位是不可行的、因此来自 PCM2706等 USB 编解码器的输入是不可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 EJ、
    对于 I2S 时钟输入接口、TAS5751M/TAS5733L 与 TAS5713相同。 如果 fs=44.1kHz/48kHz、则可以将 SCLK 时钟用于 MCLK 输入。 SCLK 频率范围为2.8224~24.576MHz。 请在 wiki 中找到更多信息: e2e.ti.com/.../2425.i2s-clock-requirements-on-tas570x1x2x3x-device-s
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn。 那么、它们是否应该与 PCM2706配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 EJ、
    从 PCM2706数据表中可以看出、I2S 包括 SYSCK 时钟输出。 因此、我认为它可以用于 TAS5751M。
    此致、
    郑少文