请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5731 您好、Sirs、
TAS5731M 数据表指定的0x25必须写入0x01 10 32 45、但我们发现需要写入0x25 = 0x01 01 23 45才能在 EVM 上启用 PBTL 模式。 您是否会告知我们是否应该像 TAS5755那样在 TAS5731数据表中添加0x25 = 0x01 23 45选项?
谢谢、此致、
陈耀恩
2018年6月14日