This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5731 0x25配置问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699560/tas5731-question-of-tas5731-0x25-configuration

器件型号:TAS5731

您好、Sirs、

TAS5731M 数据表指定的0x25必须写入0x01 10 32 45、但我们发现需要写入0x25 = 0x01 01 23 45才能在 EVM 上启用 PBTL 模式。 您是否会告知我们是否应该像 TAS5755那样在 TAS5731数据表中添加0x25 = 0x01 23 45选项?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月14日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    当0x25设置为0x01 10 32 45时、请将0x19写入0x35。 这将解决该问题。
    同样、当0x25设置为0x01 01 23 45时、将0x19写入0x3A。

    我们似乎忘记了在 TAS5731M 中添加关断组寄存器0x19一行。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。 产品线是否会更新 TAS5731/31M 数据表以解决该问题?...Wayne Chen