请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLL1705 主题中讨论的其他器件: PLL1706
您好!
我将 PLL1705用于 SCKO2处24.576MHz 的系统时钟。 此外、我使用的是硬件模式。
我应该如何处理三线接口 ML (引脚7)、MC (引脚6)和 MD (引脚5)?
我能否将这些引脚接地以禁用软件模式?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.