This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL1705:PLL1705使用硬件模式而不是软件模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PLL1705, PLL1706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687500/pll1705-pll1705-using-the-hardware-mode-instead-of-software-mode

器件型号:PLL1705
主题中讨论的其他器件: PLL1706

您好!

我将 PLL1705用于 SCKO2处24.576MHz 的系统时钟。 此外、我使用的是硬件模式。

我应该如何处理三线接口 ML (引脚7)、MC (引脚6)和 MD (引脚5)?

我能否将这些引脚接地以禁用软件模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    PLL1706使用软件接口。 PLL1705使用硬件或并行接口,其中引脚5、6和7分别为 FS1、FS2和 SR。 对于 PLL1705、只需根据数据表第11页给出的表格对输入引脚进行偏置。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道