请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5631 大家好
我的客户在其项目中使用 TAS5631。 它们在 4Ω μ A 负载条件下测试 TAS5631、电源电压为35V、工作频率为100Hz、输出功率约为120W。 测试开始15秒后、热保护开始、但 TAS5631仍然烧坏。 附件中显示了电路原理图和 PCB。 由于芯片损坏、请帮助分析热保护不能有效工作的原因。 是否有任何建议可以避免这种损害? 谢谢你。