This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631:热保护器件损坏

Guru**** 2397645 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686378/tas5631-thermal-protection-device-damage

器件型号:TAS5631

大家好

我的客户在其项目中使用 TAS5631。 它们在 4Ω μ A 负载条件下测试 TAS5631、电源电压为35V、工作频率为100Hz、输出功率约为120W。 测试开始15秒后、热保护开始、但 TAS5631仍然烧坏。  附件中显示了电路原理图和 PCB。 由于芯片损坏、请帮助分析热保护不能有效工作的原因。 是否有任何建议可以避免这种损害? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cooper:

    您使用的布局与 TAS5631数据表中建议的布局不同。 您的散热器看起来太小?

    只有安装了正确的散热器、热保护才能正常工作。 否则、您会在芯片中产生危险的温度梯度。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库珀

    请向我们展示带散热器的电路板的物理图像。 您能解释一下芯片是如何损坏的? 您是否看到任何特定引脚出现问题?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    1、带散热器的主板如下所示

    2 、芯片在4Ω μ A 负载条件下损坏、电源电压为35V、工作频率为100Hz、输出功率约为120W。 测试开始15秒后、热保护开始、但 TAS5631 仍然烧坏。

    3 、芯片发生故障后、四个输出引脚的电压从25V 变为10V、无法恢复、而其他引脚正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库珀

    请通过 Sidailadamsky(at)ti (dot) com 向我发送电子邮件

    此致、

    -Adam