This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242多平衡输出阻抗问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, INA2137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686335/pcm5242-pcm5242-multiple-balanced-output-impedance-problem

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: INA2137

您好!

我们有一个使用 PCM5242 + TPA6120 + INA2137的实际设计。 在这里、所有东西都按预期工作、但问题在于我们何时尝试将平衡输出用于外部放大器。

我认为在将平衡线路连接到外部放大器/采集声卡时存在一些阻抗问题。 这就是我们在设计中实施部件的方式。

建议用于 XLR:

我们应该按照 EVM 板上针对绿色点上的 XLR 建议添加499个电阻器和1000pF 电容器、还是应该从红色标记的点连接输出? 如果是最后一个、这会影响 TPA 和 INA 器件的阻抗吗? INA2137连接是否良好?  (这种方法很好)

谢谢!

奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、带标记的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    我相信您超出了 PCM5242的最小输出阻抗。  如果您考虑输出 OUTLP、则有一条402+402+806 Ω 接地路径。  

    该器件的最小输出阻抗为5kOhm。  我建议您缓冲 PCM 的各个输出、或将 TPA 的增益电阻器的值增加到不违反此规格的值。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的快速响应。

    我已经看到过这一点、但您也建议将其与 TPA6120搭配使用、这实际上在 PCM5242数据表中:

    无论如何、该部件工作正常、因此我只想了解 XLR 输出。 根据您的建议、有许多实施方案我无法理解、因为它们有很大不同。

    谢谢!
    奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oriol、

    这是数据表的一个优点! )

    连接 INA2137时出现什么症状? 输出是否削波?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、这就是我对阻抗疯狂的原因! )

    因此、在 INA2137连接到"红色"点之前、存在削波、现在直接连接到 PCM5242的输出端或绿色点、不再有削波。 我不理解、因为这里的 Vrms 比输出高!

    另外一个奇怪的现象是、INA 输出实际上高于 TPA 输出、负载阻抗为600Ohm、TPA 上的输出较低、这对设计没有实际意义。 尝试更改电阻器的值、但 TPA 会发生削波。 还要考虑 INA2137的 G=2、这也是其输出高于 TPA6120的原因。 但我希望在这方面有更好的性能。

    实际上、在95% Vrms 时效果良好、削波甚至不存在。 此外、考虑到放大器的音量为10%、因此我可以降低输出、但耳机的输出将非常低。 我还没有尝试使用32欧姆耳机、因为只使用了300欧姆以上的工作室耳机。

    数据表显示、该原理图上的 TPA 配置为1V/V、有办法将其更改为2V/V、从而避免削波? 它的数据表建议为 RF 和 Ri 使用1K 电阻器、但实际上更接近806个电阻器。

    这里也是我的第一个问题、在哪里可以获得 XLR 输出! 直接从 PCM5242上的绿色点、但使用建议的电阻器和电容器? 或直接从"红色"点进行传输? )

    谢谢!

    奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    我认为使用红色点时出现问题的原因是每个放大器上的各种电阻器相互作用。  此外、即使系统上没有 TPA、R11-13值也会改变 INA2137的增益。  尝试使用我创建的 TINA 模型。  不过、可以使用 INA2137作为 PCM 的缓冲器、然后将 TPA 和 XLR 连接器都连接到 INA 的输出。  基本上、使用串联而不是并联的放大器。

    e2e.ti.com/.../TINA-Model.TSC