主题中讨论的其他器件: INA2137
您好!
我们有一个使用 PCM5242 + TPA6120 + INA2137的实际设计。 在这里、所有东西都按预期工作、但问题在于我们何时尝试将平衡输出用于外部放大器。
我认为在将平衡线路连接到外部放大器/采集声卡时存在一些阻抗问题。 这就是我们在设计中实施部件的方式。
建议用于 XLR:
我们应该按照 EVM 板上针对绿色点上的 XLR 建议添加499个电阻器和1000pF 电容器、还是应该从红色标记的点连接输出? 如果是最后一个、这会影响 TPA 和 INA 器件的阻抗吗? INA2137连接是否良好? (这种方法很好)
谢谢!
奥里奥尔