This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675:音频损耗、在电源恢复后、AMP 保持关断状态。

Guru**** 2390955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697419/lm4675-loss-of-audio-amp-remains-in-shutdown-after-power-restored

器件型号:LM4675

使用适用于 Codex 和 AMP 电路的5.65V (最大值)至4.75V (最小值)输入进行设计;使用 R1@47k、R2@22K、R2接地和关断功能将分频电路从5V 连接至关断引脚。 在 R1和 R2之间添加了.01pf 电容器

问题是、最初移除5V 输入时、AMP 不会在恢复5V 时复位-我们有"音频丢失"。  断电并快速恢复电源时、发生了这种情况、之后长达3-5秒。  AMP 处于关断模式、即使 Codex 运行正常、也不会出现。  我们将47k 和22k 的值放入 连接到关断的分频电路中、在测试17个单元后、我们只有1个故障。  故障导致断电超过10秒、然后在恢复电源后将 AMP 锁定。  我们无法再次重现10秒锁定、但知道墨菲正在等待。  我们用33K 替换了22K、然后10秒的"音频丢失"再次轻松出现多次。  似乎22K 方向正确、但我们不确定最终值。  20K 或其他?  你有建议吗?

总之、47k 和22K 的分频值可以修复"音频丢失"以实现快速断电和电源恢复、但在恢复前电源保持关闭超过10秒时、会增加音频丢失。

我们没有 TI 提供的任何应用手册。  是否有人能够与其他人一起验证我们的逻辑和价值观并报告此问题。  我们在2010年的一篇博客上找到了当前解决方案、并决定尝试它、但没有任何其他输入。  我们是否在为该问题寻找错误的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vaughn、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    我对您的关断电路不是很了解、那么您能否为我提供原理图?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初没有在电路板上使用除数电路。  发生这种情况时、如果断电并在3秒内恢复、AMP 将无法恢复。  在添加分频电路(通过对电路板进行返工)后、当断电并在1、2、3或更快的秒内恢复电源时、单元将正确断电并正确加电(音频工作)。  但是、我们在一次10秒后发生了一次故障。 我们将 R2的22K 替换为33K、并声明几乎可按需发生10秒故障。  我们已经看到、R2的22K 解决了放大器的音频损失(关断时)、时间占总时间的99.99%。  BTW 在 R40处测量5V 输入电压、稳定在4.95V。

    我们认为我们接近正确的值、但我们可能希望执行20K 的操作以提供更多裕度。  但是、我们并不知道如何解决这个问题、因此需要您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我粘贴的原理图是否已发送给您。 我无法从该 POST 输出中得知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vaughn、

    我看不到。 您可以再次提交吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    所附原理图的 JPG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    无需在关断网络中添加分压器或电容器。
    始终建议在关断引脚中添加一个上拉电阻器、最大关断电平应为 Vdd。
    我认为上拉电阻可以解决您的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议正是我们在添加除数和电容之前所做的。 在返修之前、除非断电超过3-5秒、否则 AMP 将保持关断状态。 断电和恢复之间的时间越短、将使 AMP 保持关断状态。 这就是我们转到除数和电容器的原因。 向 R2添加33K 会产生相反的问题、即只要电源在10秒内恢复、AMP 就会出现关断状态、但如果电源在10秒后恢复、则仍会保持关断状态。 我们根本不理解这种相反的效果。 当我们现在在测试平台中使用22K 时、我们将获得100%通过测试。