使用适用于 Codex 和 AMP 电路的5.65V (最大值)至4.75V (最小值)输入进行设计;使用 R1@47k、R2@22K、R2接地和关断功能将分频电路从5V 连接至关断引脚。 在 R1和 R2之间添加了.01pf 电容器
问题是、最初移除5V 输入时、AMP 不会在恢复5V 时复位-我们有"音频丢失"。 断电并快速恢复电源时、发生了这种情况、之后长达3-5秒。 AMP 处于关断模式、即使 Codex 运行正常、也不会出现。 我们将47k 和22k 的值放入 连接到关断的分频电路中、在测试17个单元后、我们只有1个故障。 故障导致断电超过10秒、然后在恢复电源后将 AMP 锁定。 我们无法再次重现10秒锁定、但知道墨菲正在等待。 我们用33K 替换了22K、然后10秒的"音频丢失"再次轻松出现多次。 似乎22K 方向正确、但我们不确定最终值。 20K 或其他? 你有建议吗?
总之、47k 和22K 的分频值可以修复"音频丢失"以实现快速断电和电源恢复、但在恢复前电源保持关闭超过10秒时、会增加音频丢失。
我们没有 TI 提供的任何应用手册。 是否有人能够与其他人一起验证我们的逻辑和价值观并报告此问题。 我们在2010年的一篇博客上找到了当前解决方案、并决定尝试它、但没有任何其他输入。 我们是否在为该问题寻找错误的解决方案?