请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 大家好、
我一直在尝试将我的设计移植到使用此数字音频放大器和 PIC24处理器。 我遇到了几个问题。 是否有人建议使用具有 I2S、I2C 和独立 SPI 总线的 TI 微控制器、低功耗、24个或更少引脚、至少32K 至64K ROM 以及尽可能多的 RAM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我一直在尝试将我的设计移植到使用此数字音频放大器和 PIC24处理器。 我遇到了几个问题。 是否有人建议使用具有 I2S、I2C 和独立 SPI 总线的 TI 微控制器、低功耗、24个或更少引脚、至少32K 至64K ROM 以及尽可能多的 RAM?