This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:建议与该放大器搭配使用的 MCU

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686635/tas2505-suggested-mcu-to-work-with-this-amplifier

器件型号:TAS2505

大家好、

我一直在尝试将我的设计移植到使用此数字音频放大器和 PIC24处理器。  我遇到了几个问题。  是否有人建议使用具有 I2S、I2C 和独立 SPI 总线的 TI 微控制器、低功耗、24个或更少引脚、至少32K 至64K ROM 以及尽可能多的 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    目前、我们不提供具有 I2S 模块的 MSP430 MCU。 我们有以下有关如何将 I2S 接口连接到 MSP430的应用手册、但我不确定它是否符合您所需的性能。 (http://www.ti.com/lit/slaa449)

    使用 MSP432或 Tiva 类器件通过 SPI 外设模拟 I2S 时、您可能会更幸运。