This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:电源和音频穿孔

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699208/tas5421-q1-power-and-audio-performence

器件型号:TAS5421-Q1

您好!

我们计划 在产品中使用 TAS5421-Q1。 您能否确认以下内容。

1.根据电气特性表6.5为4欧姆扬声器提供了功率和音频性能。

您是否拥有8欧姆扬声器的功率和音频性能(THD)数据。  

2.如果使用此音频放大器、是否需要在 EMI/EMC 方面进行任何特殊设计考虑。  

3.是否可以设置输出音量控制?

谢谢、此致

Raghavendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendran、

     8欧姆的 TAS5421-Q1输出功率将是 4欧姆额定功率的50%。  THD 将类似于4欧姆或稍低。

    2 、PVDD 上必须有良好的 EMI 滤波器和良好的布局。  请遵循数据表中的原理 图和布局指南。

    3. 此设备中没有音量控制。  只有4个模拟增益设置。