请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5421-Q1 您好!
我们计划 在产品中使用 TAS5421-Q1。 您能否确认以下内容。
1.根据电气特性表6.5为4欧姆扬声器提供了功率和音频性能。
您是否拥有8欧姆扬声器的功率和音频性能(THD)数据。
2.如果使用此音频放大器、是否需要在 EMI/EMC 方面进行任何特殊设计考虑。
3.是否可以设置输出音量控制?
谢谢、此致
Raghavendran