我是一名硬件开发人员。 我在使用 pcm2902开发捕获器件时遇到问题。 安装 Windows 驱动器时,客户端默认配置为 MIC 输入,为 Mono。 是否有任何方法可以修改驱动程序、以便窗口自动配置为 MIC 输入2通道44100立体声?
提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Diego、感谢您的回复。 我已经尝试手动编辑驱动器.inf、但未成功。 我知道它位于该驱动器.INF 文件密钥"OEMSettingsOverride.AddReg:
主要原件:
[OEMSettingOverride.AddReg (OEMSettingsOverride.AddReg)]
HKR、"EP \\0"、% pkey_AudioEndpoint _Association%、% KSNODEYPE_SPEAK%
HKR、"EP \\0"、% pkey_AudioEngine_OEMFormat%、% REG_BIN%、
41、00、76、040、00、00、Fe、ff、02、00、44、AC、00、00、10、b1、02、00、04、00、10、00、16、00、10、00、03、00、00、00、00、00、00、00、10、00、80、00、00、aa、00、00、38、938、71 b