This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902:PCM2902的开发问题

Guru**** 2416300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2902, PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697714/pcm2902-development-issues-with-pcm2902

器件型号:PCM2902

我是一名硬件开发人员。 我在使用 pcm2902开发捕获器件时遇到问题。 安装 Windows 驱动器时,客户端默认配置为 MIC 输入,为 Mono。 是否有任何方法可以修改驱动程序、以便窗口自动配置为 MIC 输入2通道44100立体声?
提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我在实验练习的不同计算机上尝试过 EVM、所有这些计算机默认将录制设备设置为2通道44100立体声模式。 您的客户可能正在使用特定的驱动程序。 从器件的角度来看、无法在内部设置 Windows 或任何操作系统可以识别的默认模式。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您的回复。 在我安装并已在 Win7、8、8.1和10中测试的所有计算机中。 它们都安装了驱动器、默认情况下、Windows 驱动器"USB codec"已配置为1个通道。 要使用的用户必须修改手册、我希望通过软件或驱动器来执行此操作。 没有办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的反馈。 遗憾的是、无法在器件本身上为 PCM2902C 配置默认录制模式。 我不确定这是否可以在 Windows 中实现。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您的回复。 我已经尝试手动编辑驱动器.inf、但未成功。 我知道它位于该驱动器.INF 文件密钥"OEMSettingsOverride.AddReg:

    主要原件:

    [OEMSettingOverride.AddReg (OEMSettingsOverride.AddReg)]
    HKR、"EP \\0"、% pkey_AudioEndpoint _Association%、% KSNODEYPE_SPEAK%
    HKR、"EP \\0"、% pkey_AudioEngine_OEMFormat%、% REG_BIN%、
    41、00、76、040、00、00、Fe、ff、02、00、44、AC、00、00、10、b1、02、00、04、00、10、00、16、00、10、00、03、00、00、00、00、00、00、00、10、00、80、00、00、aa、00、00、38、938、71 b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了键 OEMSettingOverride.AddReg、根据此表更改了 PCM2902数据表: