This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424A:燃烧的扬声器

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686250/tas5424a-burned-loudspeakers

器件型号:TAS5424A

我们使用2个 TAS5424功率放大器来生产产品。  我们有数千名员工在服务。  在2到3个场合、连接到其中一个功率放大器 IC 的所有4个扬声器都在音圈中烧坏。  我们检查并测试了这些扬声器返回的放大器、未发现任何问题。  无直流偏移或其他故障。

客户告知声音很响、声音一直响了一段时间、扬声器有烧焦的味道。  我们尝试通过将每个可想象的信号通过放大器、 每个频率的满量程正弦波或方波抽取数小时来重现此问题。  扬声器会发热、但绝不会接近退回的装置的损坏。  在运行或启动期间、还尝试了放大器输出上的各种短路、并且始终按照规定触发保护。

燃烧扬声器的唯一方法是直接在扬声器上施加21V 直流电压(我们的设计中 TAS5424A 具有21V 电源)。  然后、它们的燃烧方式与返回的燃烧方式类似。

在过去或观察到的情况中、TAS5424是否会进入某种故障模式或不稳定状态、从而导致很大程度上的直流输出?  是否有其他与客户群类似的报告案例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很遗憾听到您有此问题。  这似乎是一个系统问题、但我会尝试将您引导至一个潜在原因。

    TAS5424A 是一款直流放大器。  我们在输出端获得直流的唯一方法是将直流注入输入端。  这可能是由耦合电容器中的泄漏引起的、但需要在所有四个通道上。  它还可能由输入引脚上的导电异物导致接地短路。  在脱焊后、异物会消失。  这些放大器非常稳定且不会振荡。  放大器可能会振荡、但这是非常不可能的。  您是否在器件中使用了直流偏移保护?  这将不会导致直流失调电压发生足够长的时间、从而损坏扬声器。