This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:将 IIR 与处理块 DAC 和 ADC 配合使用

Guru**** 2414260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697209/tlv320aic3204-using-iir-with-processing-blocks-dac-and-adc

器件型号:TLV320AIC3204

你好
我在 AIC3204上制作一个 ADC-DAC 环路。 使用存在 IIR 的 DAC 的处理块时出现问题、存在强烈的失真。 IIR ADC 和 IIR DAC 是独立滤波器、可以同时使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    ADC 和 DAC 上可用的 IIR 滤波器是独立的、可同时使用。  AIC3204的应用参考指南(ARG)的第2.3.1.1.10.1 F 和2.4.2.1节重点介绍了每个系数的配置系数。

    如果仅使用 IIR 的处理块显示 DAC 侧的失真、则问题可能与 DAC 的时钟要求有关。 是否可以确保 所有测试的处理块都满足 ARG 第2.4.6节中突出显示的条件?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    是的、结果表明使用 IIR 的处理器块的 MDAC * DOSR/32≥RC 条件不满足。 我更改了 NDAC 和 MDAC、现在一切都正常。
    感谢你的帮助。