请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 你好
我在 AIC3204上制作一个 ADC-DAC 环路。 使用存在 IIR 的 DAC 的处理块时出现问题、存在强烈的失真。 IIR ADC 和 IIR DAC 是独立滤波器、可以同时使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在 AIC3204上制作一个 ADC-DAC 环路。 使用存在 IIR 的 DAC 的处理块时出现问题、存在强烈的失真。 IIR ADC 和 IIR DAC 是独立滤波器、可以同时使用?
您好、Sergey、
ADC 和 DAC 上可用的 IIR 滤波器是独立的、可同时使用。 AIC3204的应用参考指南(ARG)的第2.3.1.1.10.1 F 和2.4.2.1节重点介绍了每个系数的配置系数。
如果仅使用 IIR 的处理块显示 DAC 侧的失真、则问题可能与 DAC 的时钟要求有关。 是否可以确保 所有测试的处理块都满足 ARG 第2.4.6节中突出显示的条件?
此致、
Diego Melendez López í a
音频应用工程师