This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:原理图审阅

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696213/tas5421-q1-schematic-review

器件型号:TAS5421-Q1

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们已经完成了 TAS5421-Q1原理图。  

您可以帮助再次确认吗?

顺便说一下、我们将使用4 Ω/10W 扬声器、请告知

-         如果 L1~L4可被10uH 电感器替代吗?

-         如果 C336、C337、C318、C319可以用较低的电容代替?

原理图:  

e2e.ti.com/.../TI_5F00_tas5421.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据需要更改 LC 滤波器的值。  当您使用10uH 电感器和值较低的电容器时、AM 频带中的 EMI 将会更高。  这是您作为系统设计人员的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    那么、我们想知道我们的原理图上有任何风险吗?

    欢迎提出任何建议。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.我注意到 I2C 连接是由两个器件共享的。 这些器件具有相同的地址、如果它们直接连接、您将会在这些器件上争用。 我在器件之间看不到 I2C 开关。
    2.我不理解输入。 差分输入上的 LINE_OUT1和 SPK_1N。 这些必须是差分信号。 连接名称不指示这一点。 SPK_1N 也在输出上?
    3.不要将接地端分开,即使用跳线也是如此。 使用一个接地平面。
    4.我认为需要审查网的命名准确度。