请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696213/tas5421-q1-schematic-review
器件型号:TAS5421-Q1您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们已经完成了 TAS5421-Q1原理图。
您可以帮助再次确认吗?
顺便说一下、我们将使用4 Ω/10W 扬声器、请告知
- 如果 L1~L4可被10uH 电感器替代吗?
- 如果 C336、C337、C318、C319可以用较低的电容代替?
原理图: