This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:有关上电复位时序的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696497/tas5766m-question-about-power-on-reset-timing

器件型号:TAS5766M

尊敬的专家:

我想与您再次确认上电复位时序。  

根据图32。在4ms 内部延迟时间后触发 I2S 时、是否启用复位?

在我的应用中、系统时钟将在所有电源轨就绪后启用。 (当所有电源轨就绪时、在5~10s 延迟时间后、时钟将从主芯片发出)

此应用是否存在任何风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    从 DVDD>=2.8V 开始、内部复位大约需要8ms。 预算10ms 以确保安全。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    是否可以知道在内部“复位删除”之后提供时钟时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    在您描述的用例中、我认为没有很大的风险。 只要将所有预期的时钟(SCLK、BCLK 和 LRCLK)应用于 TAS5766M、器件就可以播放了。

    Andy