This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:在哪种情况下、需要将 C10、C14、C18、C20修改为103uF?

Guru**** 2413450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696191/tas5731m-in-which-case-the-c10-c14-c18-c20-need-to-be-modified-to-be-103uf

器件型号:TAS5731M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必应、您好!
    我不能完全理解为什么要将103uF 的高电容器用于自举电容器。 请遵循 TAS5731M EVM 中的设计。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、它是103pf! TI 的 tas5731m EVM 使用333pf、但我听到一些消息建议将 bootsttap 更改为103pf!我想让 konw 为什么更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必应、您好!
    PVCC>18V 时、自举电容可使用10nF 电容、以避免充电不足。 但是、如果您将寄存器0x10设置为值0x07、您仍然可以使用33nF 自举电容器、而且问题也可以得到解决。 我们推荐第二种方法、即更好的分辨率。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shawn
    也就是说,如果 PVCC<18V 并将寄存器0x10的值设为0x02,我可以使用自举电容仍然使用33nf?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!