This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:MIC+和 MIC-短接至 AVDD

Guru**** 2413220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695713/lm49352-mic-and-mic--short-to-avdd

器件型号:LM49352

您好!

让客户使用 LM49352、在高温和低温测试期间、他们发现两个故障、 MIC+ 和 MIC-在5 个故障中短接至 AVDD、测试时间为48小时。

AVDD 和 LS_VDD 连接至3.8V、    MIC+/-输入信号的幅值为  -2.0V 至4.0v 和400kHz。

表单数据表我只能在 IC 内部找到功能方框图、您能分享更详细的 MIC 信号音频功率放大、它可以支持我们分析  测试期间 MIC+/-损坏的原因。

2.它是否具有用于 MIC 的任何限制音频输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maka、

    这里有另一个线程。  

    我正在对 LM49352设计文件取消存档。  完成后、我将能够更权威地进行注释、但通常输入引脚的范围为 AVSS-0.3V 至 AVDD+0.3V。   

    如果您具有6伏摆幅和3.8V AVDD、那么您肯定会看到一些问题。  随着输入电压的变化、 您将超过正限值。  

    您的输入交流耦合吗?   

    此致、  

    -Steve Wilson