请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695713/lm49352-mic-and-mic--short-to-avdd
器件型号:LM49352
您好!
让客户使用 LM49352、在高温和低温测试期间、他们发现两个故障、 MIC+ 和 MIC-在5 个故障中短接至 AVDD、测试时间为48小时。
AVDD 和 LS_VDD 连接至3.8V、 MIC+/-输入信号的幅值为 -2.0V 至4.0v 和400kHz。
表单数据表我只能在 IC 内部找到功能方框图、您能分享更详细的 MIC 信号音频功率放大、它可以支持我们分析 测试期间 MIC+/-损坏的原因。
2.它是否具有用于 MIC 的任何限制音频输入信号?