This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:热规格

Guru**** 2652555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705224/pcm2912a-thermal-specifications

器件型号:PCM2912A

大家好、

我们有一个涉及 PCM2912A 的项目。

该器件40ºC 低至-5 μ A 的工作电流、而 PCM2912A 的数据表规定:

  •  125ºC 最大额定值-偏置条件下的环境温度:40ºC μ V 至 μ V
  • 绝对最大额定值-结温: 150ºC μ V
  •  150ºC 最大额定值-贮存温度:55ºC ̊ C 至 ̊ C
  •  70ºC 工作条件-自然通风工作温度范围:25ºC ̊ C 至 ̊ C
  • 电气特性-工作温度: 25ºC ̊ C 至85ºC ̊ C

首先、PCM2912A 在 85ºC "电气特性-工作温度:25ºC ̊ C 至 ̊ C"的整个范围内是否符合其数据表电气规格?
 70ºC "是"、那么为什么"建议运行条件-自然通风工作温度:25ºC º C 至+º C"范围更窄?

现在的难题是:如果 PCM2913A 在40ºC Ω 至25ºC Ω 的"未指定运行"范围内运行、它会怎么做?
它是否会完全不运行(意味着任何类型的严重故障)、或者它是否会运行、但在其数据表规格方面性能会下降?
还是 PCM2912A 未40ºC 低至-5 μ A 的认证、因为其目标市场(即消费类产品)不需要如此低温度运行?

最后,如果上述最新情况有效,那么将 PCM2912A 认证为40ºC μ m 会怎么样?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vincenzo、

    PCM2912A 在25ºC Ω 至85ºC Ω 的电阻范围内工作时的性能应与电气特性部分中规定的性能相同。

    此器件在您提到的"未指定运行范围"范围内运行时、无法保证其功能性能。 我可以检查是否有更多的热性能或鉴定数据、以查看器件在不建议的温度条件下运行时的确切行为、 但是、请考虑这是一个团队设计的器件、该团队几年前就不再在 TI 工作、因此获取详细信息将会非常复杂。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师