This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:通过辐射发射;使用 LC 滤波器与铁氧体芯片面包

Guru**** 2430320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2000D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704835/tpa2000d1-passing-radiated-emission-using-lc-filter-vs-ferrite-chip-bread

器件型号:TPA2000D1

我在 PCB 中使用 TPA2000D1 D 类音频放大器。 现在、我们要通过 EMI/EMC 测试进行 CE 认证。 如果您看到放大器的数据表(第16页),则表示他们已使用铁氧体芯片面包,并且给出了器件型号 NEC/Tokin  :N2012ZPS121,但没有任何电子经销商(Digi-Key、Mouser)提供。 您能否建议可用于替代 NEC/Tokin 的任何活动库存件:N2012ZPS121。  

对于辐射发射、频率测量从30MHz 开始、D 类放大器产生的最大频率为300KHz、因此它将如何影响辐射发射。  

我们能否使用 LC 滤波器、LC 滤波器与铁氧体芯片面包滤波器的对比情况。  

此致、

餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    我建议您使用铁氧体磁珠、因为频率敏感电路大于1MHz。 您可以查看下一个示例: MPZ1608S221ATA00。 这一个已在其他 EVM 中使用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    您还可以查看以下铁氧体芯片磁珠: 742792023782853121

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师