请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2000D1 我在 PCB 中使用 TPA2000D1 D 类音频放大器。 现在、我们要通过 EMI/EMC 测试进行 CE 认证。 如果您看到放大器的数据表(第16页),则表示他们已使用铁氧体芯片面包,并且给出了器件型号 NEC/Tokin :N2012ZPS121,但没有任何电子经销商(Digi-Key、Mouser)提供。 您能否建议可用于替代 NEC/Tokin 的任何活动库存件:N2012ZPS121。
对于辐射发射、频率测量从30MHz 开始、D 类放大器产生的最大频率为300KHz、因此它将如何影响辐射发射。
我们能否使用 LC 滤波器、LC 滤波器与铁氧体芯片面包滤波器的对比情况。
此致、
餐前小吃