Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725949/tpa2013d1-tpa2013d1-shutdown-pop
器件型号:TPA2013D1你(们)好
我在应用中使用 TPA2013D1、通过将 SDD 和 SDB 关断引脚连接在一起并通过我的微控制器来控制放大器。
我的问题是、每当我将放大器置于关断状态时、扬声器会发出很大的咔嗒声或噼啪声。 扬声器是8R 10W 扬声器。
放大器由播放 wav 文件的 DAC 输出馈送。 在关闭放大器之前、我已经尝试使 DAC 的输出保持恒定、但问题仍然存在。
我还可以尝试消除噼啪声吗?
谢谢